结果:找到"兼容光模块 光模块质量 10G光模块",相关内容1000条
  • 你想要的10GSFP+光模块大全都在这里
  • 10GSFP+光模块被广泛应用于10G以太网中,在下一代移动网络、固定接入网、城域网、以及数据中心等领域非常常见。下面易天光通信(ETU-LINK)就为大家一一盘点下10GSFP+光模块都有哪些吧。一、10GSFP+双纤光模块10GSFP+双纤光模块是一种常规的光模块,有两个LC光纤接口,传输距离最远可达100公里,常用的10GSFP+双纤光模块有10GSFP+SR、10GSFP+LR,其中10GSFP+SR的传输距离为300米,10GSFP+LR的传输距离为10公里。光模块店铺:shop1458197280610.1688.com二、10GSFP+单纤光模块10GSFP+BiDi光模块采用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G SFP+ 万兆 发帖人:光纤模块 发帖时间:2021-08-12 18:25:00
  • 10G彩色光模块都有哪些?
  • 10G彩色光模块有10GSFP+CWDM、10GXFPCWDM、10GSFP+DWDM、10GXFPDWDM这四种类型,其中CWDM系列光模块的可选波段为1270-1610nm,间隔20nm,DWDM系列光模块的可选波段为C17-C61。下面易天光通信就给大家介绍下10G彩色光模块都有哪些吧。1、10GSFP+CWDM系列10GSFP+CWDM系列光模块的传输距离主要有10KM、20KM、40KM、80KM、100KM这五款,其中10KM、20KM这两款的可选波段为1270-1610nm(间隔20nm),40KM、80KM、100KM这三款的可选波段为1470-1610nm(间隔20nm)。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-11-10 18:07:00
  • 你了解10GBIDISFP+单纤双向光模块吗?
  • 随着5G网络部署,远距离传输的光模块需求越来越多。易天光通信(ETU-LINK)光模块厂家为适应市场需求不断完善产品线,现有全系列BiDi单纤光模块产品提供,主要的封装形式为SFP/SFP+/XFP和QSFP+。本文将根据市场需求日益增长的10GBIDISFP+光模块进行介绍。10GBIDISFP+光模块10GBIDISFP+光模块其封装形式为SFP+,传输速率10G,LC单工接口,与单模光纤使用传输距离最高达80公里。BiDi指单纤双向,它是利用WDM(即,波分复用)技术,发送和接收两个方向的不同中心波长,从而实现一根光纤双向传输光信号。易天线上店铺:shop1458197280610.1...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G,单纤,SFP+ 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-02 14:52:00
  • 5G前传WDM解决方案,无源波分和彩光模块
  • 5G承载网一般分为城域接入层,城域汇聚层和城域核心层/省干线,来实现5G业务的前传、中传和回传。而SFP光模块主要用于实现各层设备之间的互连,5G前传是城域接入层的一部分,由于其网络特性,对25G光模块需求量较大。5G前传对承载网的带宽和时延均要求更高,目前优先使用25GbpseCPRI接口,时延要求低于100µs。前传承载方案主要包括传统的光纤直驱方案、无源WDM方案、半有源WDM方案和有源WDM/OTN方案。下面易天光通信给大家分享无源组网向半有源组网改造的5G前传无源WDM方案和半有源WDM方案。一、无源WDM方案:无源方案主要配置产品为无源波分和10G/25G彩光模块。无源波分可供选...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 彩 25G 10G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-04-17 17:10:00
  • 什么是10GDWDMSFP+万兆波分光模块?
  • 10GDWDMSFP+密集波分光模块,采用可热插拔的SFP+封装,最大速率高达11.3Gbps,选用EMLCOOLED发射激光器(比传统DFB激光器更适合于高速率、长距离的传输),双工LC光口,在单模光纤上传输距离最高可达80KM,带数字诊断监控功能。DWDMSFP+光模块特点◇全双工收发一体模块◇符合SFP+MSA、万兆以太网、CPRI、光纤通道、SONET/SDH和OTNOTU2e标准◇可选波长C61-C15通道:1528.77nm-1565.50nm(间隔0.8nm,C15-C61通道)◇传输距离最高可达20至80公里◇可选工作温度范围:商业级,扩展级,工业级◇电源电压3.3V◇符合R...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G DWDM SFP+ 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-04-15 18:00:00
  • 「ETU-LINK」SFP+10G-SR万兆多模光模块技术参数
  • 今天给大家分享易天光通信一款10G多模光模块产品的技术参数,这个10g万兆光模块的传输波长为850nm,最大传输距离可达300m。关于10GSFP+850nm300MLCDDM光模块基本参数关于产品兼容性和质保ETU-LINK10G万兆多模光模块技术参数外观尺寸特征可热插拔SFP+封装/双LC接口支持300m传输距离数字诊断功能可选/金属外壳封装降低电磁干扰遵循SFP+MSA协议符合SDH/SONET传输标准符合IEEE802.3以太网标准3.3V单电源供电低功耗数字诊断监测:内部校准或外部校准符合RoHS工作温度:商业级:0to+70°C应用范围数据中心,基站,城域网,局域网,存储网络,光...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: SFP 10G 万兆多 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-21 18:20:00
  • 「百科知识」判断第三方兼容光模块质量的3个重要因素
  • 光模块是光网络系统中必不可少的组成部分,其主要作用是进行光电转换。尽管现在市场上单个光模块的价格并不是很高,但是由于建立一个大的、完整的光网络传输系统,例如数据中心需要大量的光模块,尤其是在使用原装光模块时,总体费用也会十分惊人。兼容光模块的出现有效解决了光模块部署成本高的问题,但是仍然有人担心兼容光模块的质量问题,下面将以易天光通信(ETU-LINK)光模块为例解释第三方兼容光模块的质量是否可靠。判断第三方兼容光模块质量的3个重要因素SFF-8472标准是判断兼容光模块的质量和兼容性是否过关的关键因素,它由SFF委员会制定,用来定义光模块的数据诊断监控接口(DDMI),可以帮助我们实时了解...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 思科 原装 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-21 09:45:00
  • 10G光模块专题:易天针对SFP-10G-SR进行详细讲解
  • 最近客户问得最多的问题就是:你们有没有SFP-10G-SR模块呀?如果接触光模块比较多的朋友就会比较清楚的了解它的意思,但是一些刚入行的朋友就有可能会一头雾水了。下面就让易天光通信为您讲解下什么是SFP-10G-SR吧。简单来说SFP-10G-SR是一种十分常见的光模块型号,思科、华为等大厂都有生产,主要应用于交换机与路由器上,我们可以将其分开三个要素来看。SFP,英文全称是SmallForm-factorPluggables,即小型热插拔模块,是早期GBIC模块的升级版本,比GBIC光纤模块的体积更小,集成度更高,这是目前市场最流行的光模块,通常我们所说的光模块就是这种类型。10G代表的是...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-12 16:00:00
  • 选择购买兼容光模块的时候如何保证光模块的质量和兼容性
  • 选择购买兼容光模块的时候,大约90%的用户会担心兼容光模块的质量和兼容性。众所周知,兼容光模块的价格比原装光模块要低很多,那么兼容光模块的质量有保障吗?能与原装光模块媲美吗?我们在选购时应该注意哪些问题呢?下面我们一起来看一下吧!购买兼容光模块时应注意的事项:兼容性:是否能很好地兼容您的交换机设备使用寿命:如果光模块的质量不可靠,使用寿命会很短性能较差:信号传输不稳定或信号延迟是否二手:不是全新模块,翻新模块功耗较大如何保证兼容光模块的质量?1.专业的测试过程为了确保光模块的质量,我们的产品在出货前都会经过多道严格测试,包括来料检验、参数测试、距离(实纤)测试、交换机测试及老化测试。v来料检...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-05-10 18:14:00
  • 10G光模块知识:全面介绍10G光模块类型、参数
  • 在互联数据和光网络高速发展的时代,100G光模块、200G光模块甚至400G光模块都在不断涌现。但是,高速有着高速的好处,低速也有着低速的优点。在高速光模块主流的年代,10G光模块以其特有的优点和相对较低的成本支持者厂商、用户的运作。10G光模块介绍10G光模块,顾名思义,就是每秒传输数据为10G的光模块,那么,它有着哪些封装类型呢?据查询:10G光模块的封装有300pin,XENPAK,X2,XFP,SFP+,等封装方式。每种封装方式是什么意思?下面,易飞扬通信带领大家全面了解10G光模块。300pin300pin最先被应用于SDH和10G以太网的光纤传输网络的模块,应用极少。XENPAK...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G 易飞扬 10G类型 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-01-29 15:28:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: